结果:找到"光纤交换机 光纤模块",相关内容1000条
  • 长期接外包画板,安防,光纤,交换机行业
  • 长期个人接外包画板,毕业了一直在这个行业里面,大大小小的板子在立创下单截止到21年12月已经有450余款样片单了,主要接触的芯片有台湾九阳家的IP175,ip178,ip179,ip101,ip1829,ip1826等等,瑞昱家的8305,8367,8370,8309,9301,9303,8218等等,marvell家的88e6110,88e6320,88e6190,88e6176等等,,还有一些管理芯片博通,vitess,高通芯片均有涉及到,管理,傻瓜式,poe(pse跟pd)均有涉及到,欢迎一起交流,鹅厂八三四七四三三五八!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 安防,,以太网 发帖人:21cnm 发帖时间:2021-12-14 16:23:00
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 多 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
  • 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
  • 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
  • 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
  • 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
  • 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲  PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;  FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;  TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;  FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;  TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
  • 分享核心光纤交换机端口的级联教程
  • 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。  级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。  无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
  • 收发器怎么用?光纤收发器连接图
  • 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
  • 光纤跳线与光模块交换机应用方案
  • 光纤跳线根据不同的传输介质可分为普通硅为基础的单模,多模跳线,以及其他如塑料光纤跳线的传输介质,如连接器的结构可分为:功能界别跳线,立法ST跳线,SC跳线,跳线,MTRJjumpers,MPO的跳线,穆跳线,SMA跳线,FDDI的,跳线,E2000系列跳线,DIN4跳线,D4跳线和sovarious形式。比较常见的『光纤跳线』也可以分为intothe的FC-FC,FC-SC,FC-LC,FC-ST,SC-SC,SC-ST。单模光纤:光纤跳线用黄色接头和保护套蓝色更长的传输距离。多模光纤:一般光纤跳线用橙色和一些灰色配件特征(1)插入损耗低(2)和重复性好(3)回波损耗(4)互插性能(5)良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 以太网 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-16 16:27:00
  • 单纤光模块如何工作?单纤光模块有何优缺点?
  • 单纤光模块是仅有一个光纤端口的光模块产品,只用插一根光纤就能同时进行光信号的发射和接收,是一种节省光纤资源的解决方案。单纤光模块是利用WDM技术,实现一根光纤双向传输光信号。一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口;单纤光模块只有1个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的发射和接收,因此单纤光模块必须成对使用。单纤光模块常用的波长低速:1310nm/1550nm;1490nm/1550nm;1310nm/1490nm10G光模块:1270nm/1330nm;1490nm/1550nm单纤光模块如何工作?为了能够高效地工作,单纤光模块必须配对使用,通过调谐双工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-18 16:47:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: